This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:最新固件的发布说明(v1.05)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370544/bq27z746-release-notes-for-latest-firmware-v1-05

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

您好!

是否有人知道此固件更新的版本说明? 网站上的链接将我转至另一个文档。

我最想了解 v1.02和 v1.05之间的变化。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!  

    以下是从 v1.02到 v1.05的版本说明:

    ============================
    bq27z746-R1 v1.05 (内部版本18)
    ===================================
    1) 1)问题
    :HDQ 无法频繁响应 JIRA:BMSFW-9597
    影响:通信故障
    更改:减少处理 HDQ 时的中断延迟、因此超时/中断
    信号不会干扰下一个读取/写入操作。
    
    注意:虽然这可以解决正常应用中常见的
    测量仪表处于活动状态时、HDQ 通信
    执行闪存操作、因为无法避免
    在这种情况下中断处理延迟。
    
    ============================
    bq27z746-R1 v1.04 (内部版本17)
    ===========================
    1)问题:转至 HDQ 模式(0x7C40)不工作
    JIRA:[BMSFW-9503]
    影响:通信
    更改:使用 IFIB 设置===================恢复通信初始化
    
    
    bq27z746-R1 v1.03 (内部版本16)
    ===================================
    1) 1)问题:基于电压的关断阻止监测计进入关断
    JIRA:[BMSFW-9454]
    影响:泄漏电流高。
    更改:启用 PACK 引脚上的电池组分压器以漏极 PACK 引脚。
    
    2) 2)问题:欠压保护导致监测计 Iq 增加
    JIRA:[BMSFW-9515]
    影响:监测计 Iq 电流高。
    更改:启用 PACK 引脚上的电池组分压器以漏极 PACK 引脚
    当触发欠压(CUV/HCUV)时。
    
    3)问题:由于 ESD 事件、电量监测计复位时电量监测计退出运输模式
    JIRA:[BMSFW-9455]
    Impact:电量监测计退出运输模式。
    更改:如果电量监测计处于运输模式、通过运输模式命令激活、并且
    复位(部分/全部)、那么电量监测计将重新进入
    运输模式。 通过设置
    功率配置寄存器中的[SHIPM_ON_RST]位来启用/禁用此功能。 Deafult 已
    禁用。 
    此致、

    Jonny.