This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:UCC24624的最高结温

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371167/ucc24624-the-max-junction-temperature-of-ucc24624

器件型号:UCC24624

工具与软件:

大家好、

我的客户想要确保建议的结温及最高结温均为125摄氏度。

如果他们希望在125°C 的工作温度下使用这些器件、该怎么办? 看起来会有一些温升、他们想知道我们的建议。 我们是否有具有更高结温能力的类似器件?

Br、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户不必在125°C 的温度下使用该器件 。他们可以在125°C 的温度 下使用该器件。但是、如果他们要在125°C 的温度下运行最大结温、则可以使用该器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我的问题是、环境温度是125摄氏度呢? 那么结温可能会超过我们的规格、对吧?

    我们是否有其他可以支持更高温度的器件?

    Br、

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不应超过最高结温。  没错、环境温度为125 C、您将超过最大结温。  TI 没有 LLC 控制器、因此可以支持高于125 C 的最高结温。

    此致、