Other Parts Discussed in Thread: LP87644Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LP87644Q1EVM
尊敬的:
我们在定制 PCB 上有一个 LP876411B4RQKRQ1。 为了正常运行、我们要按照前面的要求(链接)通过 I2C 更改 NVM。 通常、这应该适用于答案中提到的任何 I2C 主机。 当在具有通用 I2C 主机并可访问 VCCA、VIO、SCL、SDA 和 GND 的评估模块(LP87644Q1EVM)上尝试此操作时、 这会按预期工作。 但是、当在我们的通用 PCB 上运行相同的 I2C 命令时、我们可以在正确的 I2C 地址找到 LP876411B4RQKRQ1、但我们无法更新 NVM。
我在论坛上读到、多个人有相同的问题。 在(链接)中、用户寄存器被锁定、但正如"可扩展 PMIC NVM 更新指南"(链接)中所述、通过写入第0页的寄存器0xA2、这在我们的 I2C 命令列表中得到了处理。
我还在论坛上看到了与我的问题相关的两个主题(链接 和 链接)、但没有任何解决的答案。
您可以帮我解决这个问题、或者为我提供正确的文档来解决这个问题吗?
此致
格尔特詹