This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:原理图检查请求

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369558/lm5156-schematic-check-request

器件型号:LM5156

工具与软件:

您好!

我们限定为 INPUT12-60V、输出12V/6A。

我们是否知道此原理图没问题? 如果有建议或需要修改、请告知我们并向您学习、谢谢。

e2e.ti.com/.../ISOLATED_5F00_DC_5F00_INPUT_5F00_LM5156-_2D00_-_E87D2F8F_PDF.pdf

e2e.ti.com/.../AE_2D00_SFD25005_5F00_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy、感谢您使用 E2E。

    我查看了原理图、似乎没问题。 在构建设计后、也许必须调整环路补偿。

    我找到的两点:

    1.我建议在初级侧软启动中添加一个 PNP 晶体管,如下图所示。 这也会限制第一个开关周期中的占空比。

    2.在设计中,您可以通过 AUX 绕组从外部为 VCC 供电。 光耦合器的晶体管被上拉至该电压。 如果电压发生变化、调节可能会受到影响。 为了避免这种情况、可以使用齐纳二极管将上拉电压钳位到特定水平:

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的支持、已经修改了原理图、如下所示。

    e2e.ti.com/.../ISOLATED_5F00_DC_5F00_INPUT_5F00_Circuit_5F00_LM5156_5F00_20240605.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、现在它看起来很好。

    此致、

    莫里茨