主题中讨论的其他器件: TPS61022
您好!
我遇到了我们的 TPS65987D 应用的一个问题、其中在接收 RDO 消息请求从15V PDO 更改为5V PDO 后、观察到虚假复位。
配置如下:
- TPS65987D 作为 DRP 运行、用作 SRC,以便为 Apple iPad 供电。 连接 USB-C 时、iPad 选择15V PDO (SRC 通过 PPHV1连接)并按预期充电。
- iPad 达到100%荷电状态后、在某些情况下、会观察到 iPad 发送一条 RDO 消息、请求切换到5V PDO (在我们的应用中为5V、0.5A、通过 PPHV2为 SRC)。
- 此时、似乎在 VBUS 上检测到过压故障、并且链路复位。 请参阅随附的示波器布线。
此问题似乎与下面的线程中描述的问题非常相似:
已附加:
- 示波器迹线显示了 RDO 和后续复位点的 VBUS 和 CC1迹线。
- 显示 RDO 消息和后续复位的 LeCroy 捕获屏幕截图。
- .pjt 文件。 请注意,此文件对 Conner Gillette 所做的非用户确认字段进行了更改,从而产生了上面链接的第一个线程。 另外、请注意、.pjtt 文件中定义的 Transmit Source Capabilities 寄存器0x32在运行时被我们自己的策略管理器软件覆盖。
如果您能就上述问题提供任何指导、我将不胜感激。
提前感谢、