This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631011:模式转换期间的器件选择和开关

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631011, TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370799/tps631011-device-selection-and-switching-during-mode-transitions

器件型号:TPS631011
主题中讨论的其他器件: TPS61020

工具与软件:

尊敬的支持团队:
TPS631011是否可在以下情况下使用?
在升压、降压和3周期降压/升压之间的模式转换期间、开关是否会间歇性、并会产生噪声?

VIN = 2.7~5.5V
VOUT = 5.2V
IOUT =模块(180mA)(典型值)、510mA (最大值)
MODE =高电平(FPWM)

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    TPS631011适合您的应用、

    是的、在模式转换期间会有一些噪声、但模式转换引起的振幅纹波很小。 是否知道该额外纹波的目标值?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    该应用是便携式录音机、因此我想降低音频噪声。
    我在 FPWM 模式下使用 TPS61020、但当 VIN = VOUT 设置区域时、开关会变得间歇性、这会作为音频侧的噪声输出。
    在 FPWM 中使用 TPS631011时、我认为如果即使在 VIN = VOUT 的设置区域下 TPS631011在2MHz 下保持恒定、它也会有效地用作噪声抑制器件。
    如果您对 TPS631011的切换是否是间歇性的有任何评论、我将不胜感激。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    请将下面的图片作为参考编号 这是一个线路扫描测试、器件会进入降压/升压/降压/升压模式。 我想从输出电压侧可以很清楚地看出这一点。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    图9-7至9-10显示了在2MHz 下运行的1A 负载的开关波形。
    www.ti.com/.../tps631011.pdf
    我想知道使用 FPWM 时频率是否会下降。
    是否有任何可用数据?

    问题在于、在某些情况下、即使输入电压、即电池电压、频率也不是2MHz、

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    一旦器件切换、2MHz 是稳定的。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的支持。

    我想确认这一句的含义。
    "2MHz 在器件切换时稳定。"

    以下哪项陈述是正确的?
    "一旦器件启动、2MHz 就会稳定。"

    "一旦器件完成模式转换、2MHz 就会稳定。"

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    无论是否进行模式转换、一旦器件处于 FPWM 模式、开关频率都是固定的2MHz。

    此致

    陶氏