This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:如果启动时在输入端施加60VDC 或更高电压、则 VIN 引脚对 GND 短路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371673/lmr51610-vin-pin-short-to-gnd-if-60vdc-or-more-is-applied-on-the-input-on-startup

器件型号:LMR51610

工具与软件:

目前、我们已在设计中使用了 LMR51610、它能够在12V、24和48VDC 输入电压下完美地工作。 最近、我们有一个应用要求电路从60VDC 开始、通常、我们已经用0V 到52VDC 的启动电压测试了电路板、即使我们在启动后将输入电压斜升到超过62VDC 的时候也没有问题、这也是没有问题的。

新应用使电路板从60VDC 开始、这种瞬时会在 IC 内产生对地短路、并会造成永久性损坏。

我的问题是:

  1. 高侧 FET 的 最大启动电压
  2. 如果高于60VDC、可能会出现什么问题

这是电路的电源部分的一个片段、

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您是否有任何显示故障的波形?  

    1) 1)该器件的最大绝对值为70V、但我们建议不要超过65V。

    2) 可能有一些启动的可能性:

    1. 我怀疑这可能是输入电压的转换率所致。 降低输入电压的压摆率是否消除了该故障?
    2. 可能输入电压源存在一些超过器件限制的过冲。 您可以通过获取工作中的52V 启动时的输入电压和输出电压波形来判断这是否可行。

    谢谢。

     理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、

    感谢您的快速回复和我的问题的答案、

    遗憾的是、我没有故障本身的任何波形、在启动电压为52时有一些波形、

    它看起来像是周期性的输入振铃、输入电压在图像中放大7.1倍、并设置为53.25、5.7out 位于电感器之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    VIN 引脚似乎有一些噪声。 增加输入电容可能有用吗? 请告诉我是否有解决问题的方法。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、

    感谢您的输入、增加电容似乎已经解决了问题、现在可以在输入端启动62VDC、我想不出只需要这么多、将输入端的电容直接加倍、非常感谢。