This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596型:关于 LN2596的数据表内容

Guru**** 2538120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372443/lm2596-about-the-data-sheet-contents-of-ln2596

器件型号:LM2596

工具与软件:

"功耗"确实取决于输出功率、但我们在这里需要确认的是:
由于我已经确认了"绝对最大额定功率"、请告诉我25℃ 允许的最大功率。
对于普通器件、应该有类似的描述。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件的最高结温为150C (数据表的第7部分)。 当器件超过热限值时、热关断特性将激活以保护器件。 热关断前的最大输出功率将取决于输入电压、输出电压、负载电流、开关频率和环境温度。  

    此致、