请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 工具与软件:
大家好、我正在研究一款采用 BQ25672的便携式设备。 我们有一个旋钮、可在关闭和开启之间转换系统。 我计划使用/QON 引脚执行系统电源复位、并在我们的 uC 使充电器进入运输模式(然后断电)后将充电器退出运输模式。
要执行一个 POR、需要 tRST = 10s 的逻辑低电平。 该脉冲必须有多精确? 如果/QON 被拉至低电平并保持低电平超过10s、会发生什么情况?
要离开运输模式、需要 TSM_EXIT = 15ms 或1s 的逻辑低电平。 该脉冲必须有多精确?
谢谢你。