This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372979/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好、先生、

我们目前使用的是8 CHG 和8 DSG MOSFET 的高侧开关、用于确定电荷泵电容器值、以及如何缩短 FET 的导通和关断时间。

FET 栅极电容为8115pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    的说明  4电荷泵(和 FET 导通)   BQ76952、BQ76942电池监测器实现多个 FET 的 原理图(修订版 A)应用手册  有一个公式可以帮助您为电荷泵电容器找到合适的值。 总体而言、电容器决定了 FET 最初导通时的初始压降。   

    FET 的导通延迟无法更改、FET 状态每250ms 更新一次。 这意味着 FET 可能最多有250ms 的导通延迟。 但是、关断时间可以缩短。 您可以参阅一节  5 并联 FET 测试电路  BQ76952、BQ76942电池监测器(修订版 A) 和 部分实现多个 FET 的设计和配置  2.7如何实现 DSG 更快的栅极关断?   BQ769x2常见问题解答部分 。

    此致、

    Thomas Rainey