请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 工具与软件:
我想知道如何在不插入 OTG 设备的情况下启用 OTG 功能? 如果可以、当充电器连接到 Vin、此时打开 OTG 时会发生什么情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想知道如何在不插入 OTG 设备的情况下启用 OTG 功能? 如果可以、当充电器连接到 Vin、此时打开 OTG 时会发生什么情况?