This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:输出电压一直处于19.09Vdc、自动循环关断-上电-关断-上电。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372395/tps61376-output-voltage-stuck-at-19-09vdc-and-auto-cycles-shutdown-powerup-shutdown-powerup

器件型号:TPS61376

工具与软件:

嗨蕾

感谢您的响应、非常感谢。

只需仔细核实一下、根据我发送给您的电路、在制造 PCB 之前、我是否还需要更改/更正任何其他内容。

请建议!

此致

胜利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    您能否共享您的主题帖指向的主题? BTW,今天是在中国的假期,所以请期待一个延迟的答案。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    该主题的标题如下:  

    TPS61376:输出电压一直处于19.09Vdc、自动循环关断-上电-关断-上电。

    谢谢你

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    以下是我的评论、供您参考:

    1. 如前所述、ISEL 不能直接在您的应用中连接到 Vin;
    2. 请使补偿电容器 C15保持开路、只需保持该处的空间;
    3. 原理图中 TPS61376的总引脚数不正确;
    4. 此原理图中未显示 Cin、Cout、反馈电阻器的状态、不进行检查。

    此致

    Lei