This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:24V 输出电路

Guru**** 2507365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372135/tps61175-q1-circuit-for-24v-output

器件型号:TPS61175-Q1

工具与软件:

您好!


您能否介绍一下 TPS61175QPWPRQ1的设计? 我已经附加了一个相同的 PDF 文件。  

PFA。

等待您的宝贵反馈

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS61175QPWPRQ1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanshu:

    感谢您的咨询。  

    专家将在下周二之前离开办公室,请期待延迟响应,谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanshu:

    如果没有特殊用途、我建议使用电感较小的电感器、例如22μH。 在原理图上没有其他问题。

    此致

    Lei