This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:当 EN 引脚 IL 为低电平时的 TPS63900

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372110/tps63900-tps63900-when-en-pin-il-low

器件型号:TPS63900

工具与软件:

大家好!

当 EN 引脚保持低电平(0V)时 、VOUT 引脚是否处于高阻态?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    感谢您的咨询。  

    专家将在下周二之前离开办公室,请期待延迟响应,谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Francesco、

    实际上是高阻态。

    注意

    TAO