This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:原理图审阅-反极性保护

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373561/lm7480-q1-schematic-review---reverse-polarity-protection

器件型号:LM7480-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74800-Q1

工具与软件:

您好、请查看下面的原理图、特别是有关高达45V 的反极性保护。 实际原理图的某些部分(未显示旁路电容器和输入/输出滤波器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stexas:

    这是仅在理想二极管模式下使用 LM74800-Q1的正确方法。 请根据此更改原理图。 (CAP 和 VS 位于 DGATE FET 之后)

    不需要该电阻器和齐纳二极管、因为它仅用于也需要使用 HGATE 的浪涌抑制器配置。 可以将其删除。

    使用的输入 TVS 为3XSM8S18CA。 它们的钳位电压超出了控制器的绝对最大值。 您是否预计任何会超过绝对最大值的负瞬变?  

    (-65V)

    此致、

    Shiven Dhir