This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:使用 TPSI3050作为理想二极管解决方案

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372826/tpsi3050-using-tpsi3050-as-an-ideal-diode-solution

器件型号:TPSI3050

工具与软件:

您好!

我们正在寻找一种高电压理想二极管(400V 左右)解决方案; TPSI3050可以用作理想二极管吗? 如果是、如何配置它?

TI 是否在400V 时为此应用提供其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2-除了 Idea 二极管外、我们还需要为直流链路电容器提供预充电电路。 非常感谢您提出任何建议  
    3-对于此应用、TI 建议在预充电电路中使用 SCR 或 MOSFET 吗? (400V、6000W)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队! 我不熟悉将 TPSI305x-Q1用作理想二极管的过程、但我可以想象这是可行的。 需要某种方法来检测正向电流并在正向电流期间将 EN 驱动为高电平。

    我们这里提供了一种有源(电感+开关)预充电解决方案、用于为直流链路电容器充电、我将着手发布无源(电阻)预充电解决方案。  

    您的预充电要求(电压、电容和时间)是什么?

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们更有兴趣使用无源预充电 解决方案;您可以详细说明该解决方案还是分享一些设计指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    由于设计指南是草稿形式、且存在 NDA 限制、因此不能在此处公开发布。 看起来 TI 与贵公司签订了 NDA 协议、所以我可以通过电子邮件共享。 您可以通过私人消息向我发送您的电子邮件吗?

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师