This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ28Z610是否是低电流1S 应用的最佳解决方案?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ28Z610, BQ34210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371798/bq25798-is-the-bq28z610-the-best-solution-for-a-low-current-1s-application

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z610BQ34210-Q1

工具与软件:

您好! 我们正在研究一种低电流(5mA 均值、100mA 峰值)应用、它需要3.3V 和12V 电压以及备用电池。  可靠性是客户关注的主要问题。

我们计划使用具有1节电池配置的 BQ25798。

该应用需要3.3V 的微控制器(MCP)、我们计划从 BQ25798充电器的 VSYS 输出获取(添加降压/升压稳压器)。

将提供12V 输入电源为电池充电并通过 VBUS 输出为负载供电、使用 BQ25798的备用模式 从电池不间断供电(UPS)。

问题:

1-此配置中的 BQ25798是否是具有 UPS (备用模式)功能的充电器的最佳解决方案?

BQ28Z610是否是此应用的理想电量监测计器件?

符合 AEC-Q100标准的 BQ25798和 BQ28Z610是否有其他替代产品?

提前感谢、

Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lien、您好!

    Unknown 说:
    1-此配置中的 BQ25798是否是具有 UPS (备用模式)功能的充电器的最佳解决方案?

    是的、如果需要备用模式、我建议使用 BQ25798。

    Unknown 说:
    2- BQ28Z610是否是本应用最佳电量监测计器件?

    我将由为该器件提供支持的人员环线。

    Unknown 说:
    3-是否有符合 AEC-Q100标准的 BQ25798和 BQ28Z610替代产品?

    我们没有任何符合 AEC-Q100标准的替代电池充电器。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lien、您好!  

    BQ28Z610未获得 Q100批准。 唯一符合 Q100标准的电池电量监测计是 BQ34210-Q1。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny

    我检查一下 BQ34210-Q1是否说"对于极少放电的电池"

    那么、这意味着我不能用它来每天循环充电和放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lien、您好!  

    是 BQ34210-Q1适用于极少放电型应用。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    您能告诉我此设备的使用模式有什么不同吗?  我们为什么不应在周期使用应用中使用它? 是因为估算放电结束(EOS)和其他容量相关参数的学习过程吗?

    根据您的最后回答、我理解我们应该使用:
     A- BQ28Z610在使用电池进行周期充电的应用中、
     B- BQ34210 在电池待机充电应用中。

    是这样吗?

    此致、

    Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lien、您好!  

    很抱歉、我已经和团队讨论过这个问题、BQ34210-Q1可用于常规应用。 该电量监测计的工作方式与 CEDV 电量监测计相同。 这里需要注意的一点是、您可以用于该电量监测计的最大电压为5.5V。  

    此致、  

    Jonny。