This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711:

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374251/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711

工具与软件:

您好!

我目前正在使用基于"用于电机驱动器的400V 至690V 交流输入50W 反激式隔离式电源参考设计"的 SMPS 进行实验。

与指南相反、我目前不使用级联连接。 我将使用单个 MOSFET、如图所示、该 MOSFET 与指南中选择的 MOSFET 相同。

目前、仅输出初始的3个 PWM 脉冲、系统运行不正常。 因此、我测量了 VS 和 CS 引脚。

为了将测量过程中的风险降至最低、我缩短了导线。 我的实验设置如下:红圈是使用测量的导联电缆。

  1. 对于 CS 引脚电压:处于空载条件下且分流电阻为1.2欧姆。 我观察到以下波形。 我认为这个电压尖峰是由测量电缆引起的。 因此、我认为它尚未达到保护电压。 能否就这一点提出任何意见?

      (CH1:VCS、CH2:VDS、CH3:VAUX、CH4:Vgs/测试输入电压:500Vdc)
  2. 对于 VS 引脚电压:也处于空载条件下、波形如下。 我认为 VS 引脚上的电流电压高于工作电平。 因此、我正在考虑降低 R_vs.的值 能否就此提供一些意见?

      (CH1:VVS、CH2:VDS、CH3:VAUX、CH4:Vgs//测试输入电压:500Vdc)
  3. 这里显示了 D18二极管的用途。 以及当 MOSFET 处于导通状态时 VVS 电压几乎为零的原因。 当 MOSFET 导通时、Vprimary 电压几乎与 Vin 相同。 即变压器比生成 VAUX 电压
         .
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seungypo:

    感谢您联系我们。

    CS 引脚似乎具有大量的振荡。 这可能是由探头电感造成的。 从100ns/分段的时间刻度开始、CS 上的这个尖峰处于前沿消隐持续时间之内、应该不会导致跳变。 但我建议使用弹簧尖探头以获得最佳结果。

    2.不建议探测 Vs 引脚、但只要它是一个长的低 pf 电容探头就可以。 Vs 引脚看起来不好、因为它也没有达到调节电平。  也可能达 OVP。 我认为 AUX 绕组需要清洁以获得良好的样品、详见下面的数据表。

    3.有一个-250mV 的内部负钳位、在 MOSFET 导通期间 Vs 会被钳制。 请查看数据表的电气特性部分。 只有 AUX 绕组电压将是按匝数比 NPA 进行分压的输入电压(负)。

    可能会添加二极管以平衡耦合到 Vs 引脚的噪声影响。 此外、建议使用齐纳二极管+来确保流入 Vs 引脚的电流受到保护/限制为1.2mA。 请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/lit/df/tidm512d/tidm512d.pdf?ts = 1718299408943&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Harish