This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:封装标识差异的含义以及真品和假冒的验证。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374111/lp2985a-meaning-of-package-marking-differences-and-verification-of-genuine-and-counterfeit

器件型号:LP2985A

工具与软件:

q1) 封装标记差异的含义

我注意到 LP2985A-33DBVR 的两张照片之间的封装标识存在差异。 您能解释一下这种差异的意义和使用的标准吗?

   

Q2)验证正版和假冒产品

是否可以根据下面的标签照片验证真实性?

Q3 左图中的产品输出正确的电压、而右图中的产品输出0V。 这是由于电路中的设计错误、封装标记差异引起的性能问题还是产品是假冒的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请注意、由于产品保管链的供应链不确定性、无法支持通过灰色市场、中间商或未经授权的分销商进行任何采购。 所有其他验证请求都必须通过其供应链执行。

     

    要让 TI 开始验证过程、需要以下所有信息。  请将所需信息提供给 ti-counterfeit@list.ti.com。

    必填信息

     

    1. 填写了" 假冒产品申请表"。  
    2. 器件底部和顶部的高质量图片
    3. 2D 条码标签的高质量图片。  
    4. 运输单据的副本/图片、即显示设备来源的装箱单 TI .  (如果无法提供此信息、由于产品保管链的不确定性、我们将无法提供验证。)  
    5. 请提供设备应用。

     

    提供并提交所需信息后、 我们将审核您的申请以进行验证。

    • 重要说明: 组地址(ti-counterfeit@list.ti.com)的附件大小限制为1MB。   如果您的附件大于1MB、请发送电子邮件至 SCSmith@ti.com。

                          

    • TI 强烈建议您直接从 TI 或通过 TI 授权经销商(focus.ti.com/.../distribcountryresults.jhtml)购买所有 TI 器件、而不是从灰色市场或中间购买。

    此致、

    Prakash L