This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:用于双向降压/升压控制的4开关配置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171, PMP15035, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373261/lm5171-q1-4-switch-configuration-for-bidirectional-buck-boost-control

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171PMP15035LM5177

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问我 LM5171的4开关配置。  LM5171是否可以采用双向降压升压控制的4开关配置、例如 ADI LT8708? 如果可能、请与我分享参考设计的原理图或材料。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    无法以这种方式配置 LM5171。

    您可以将 LM5171配置为两级升压+降压、以实现双向降压/升压运行。  有关更多详细信息、请参阅 PMP15035。

    您可以考虑将 LM5177用于4开关降压/升压。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的答复。 还有一点、您知道 LM5177-Q1何时正式发布或者 TI 是否计划推出符合汽车标准的版本?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    为 LM5177-Q1添加新主题。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    好了、我将为 LM5177-Q1打开一个新话题。

    此致、