This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:读取0x53和0x54

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373082/bq40z50-r1-read-0x53-and-0x54

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ40Z50

工具与软件:

嗨、团队:

我有几个关于读取0x53和0x54的问题、您可以帮助说明一下吗? 谢谢!

可以直接读取0x53 PFStatus 和0x54 OperationStatus 寄存器(例如读取两个字节)、例如读取0x0A 电流、而不是使用 ManufacturerAccess 方法先写入0x44命令然后读取该值?
2.以 ManufacturerAccess 为方式、0x44命令首先读取0x53 PFStatus 和0x54 OperationStatus 寄存器、什么是详细运行过程、读取间隔和时序要求? 在客户侧的测试中、如果按顺序读取0x53和0x54、 则0x54处会出现相应的0x53值。
3. 客户需要阅读 CHG 的 PF 状态,哪种方式可以简单有效的读出?

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    您能否确认这些读取是使用 EV2400和 bqStudio 进行的、还是使用的是定制 MCU? 这将使我们能够建议您如何最好地进行这些阅读。

    Unknown 说:
    1. 能否像读取0x0A 电流一样直接读取0x53 PFStatus 和0x54 OperationStatus 寄存器(例如读取两个字节)、而不是使用 ManufacturerAccess 方法先写入0x44命令然后读取该值?[/QUOT]

    是的、一般而言、这应该是可能的。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baldino:

    客户使用自己的 MCU。 对此有什么建议吗?

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    关于 bq40z50读取/写入的时序要求、可以在下面找到各个参数:

    更多有关 SMBus 结构的信息、也可在以下文档中找到。

    https://www.ti.com/lit/an/slua475/slua475.pdf?ts = 1718204210369&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    [quote userid="417933" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373082/bq40z50-r1-read-0x53-and-0x54 对于 ManufacturerAccess、0x44命令首先读取0x53 PFStatus 和0x54 OperationStatus 寄存器、详细运行过程、读取间隔和时序要求是什么? 在测试的客户端、如果按顺序读取0x53和0x54、则 0x54处将出现相应的0x53值。[/QUOT]

    关于这一点、在尝试回读寄存器之前将所需读取寄存器写入0x44的过程是正确的、但我不确定这里要实现什么目标。 您是否正在尝试以相同的读取方式读出0x53和0x54?

    [quote userid="417933" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373082/bq40z50-r1-read-0x53-and-0x54客户需要阅读 CHG 的 PF 状态、用哪种方法可以简单有效地读出?

    我相信实现这一点的最简单方法是使 MCU 能够与操作状态的读取进行互操作、并表示该位是否已设置。  

    此致、

    Anthony Baldino