请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我们将尝试通过切换到 ROM 模式将黄金映像文件写入 BQ35100。 但由于某些原因、器件卡在 ROM 模式下。
1) 1)我们可以给出任何命令以便可以退出 ROM 模式吗?
2) 2)是否有任何配置可使器件在 ROM 模式下完全解封?
请帮助我们,因为我们处于关键阶段,我们在这一步被阻止。
此致、
Mridula