This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:在低功耗应用中使用二次侧二极管整流。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369227/tps23758-using-secondary-diode-rectification-in-low-power-application

器件型号:TPS23758

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我有一个关于输出整流的问题。 如果需要、我可以离线提供原理图。

背景:

将 TPS23758设计为需要4W 电源及二极管或电源的客户端产品:

  • 具有24VDC 辅助输入、5VDC 输出的隔离式 PoE
  • USB 3.0电源输入、4.6VDC 输出
  • 备用电池、4.2VDC 输出

原型测试表明、PoE 次级侧同步 FET 不能同时用作二极管或、也不会出现问题。 例如、将 PoE 从 USB 接管会导致电流浪涌、而 PoE 直流/直流电源不会持续重启。

因此、在 PoE 同步 FET 之后立即添加了一个额外的肖特基二极管 、这对 TPS23758 输出 调节几乎没有影响。

问题:

在之前的 论坛帖子中、TI 工程师不建议 在 TPS23758中使用二极管整流器输出。 除了效率、还有其他原因吗? 目前电路板上同时具有 FET 和单独的肖特基二极管、FET 现在当然是冗余的。 其他较大的 TI 解决方案不可取、因为 PCA 受空间限制。

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的咨询。

    使用 PSR 时、不建议 TPS23758在次级侧进行二极管整流。 这主要是由于 PD 内部的 CP 引脚设计用于同步 FET CCM 模式。

    如果您要 对 TPS23758使用二极管整流、 一种方法是使用100V ~0.2A 二极管代替 CP 引脚连接。 如果次级侧有二极管、则 在 ORing 期间、不应让电流浪涌流入此反激式输出端。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢快速的答复和我对反应缓慢的道歉。 我已经实施并测试了更改、它运行良好。

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我以前没注意到您的标记表明是 12V 变压器。 所需的输出仍为5V。 您显示的其他修改是否仍然有效(例如用外部二极管替换 CP)、改为5V 输出?

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    抱歉绘图错误。  请忽略它、并使用 5V 变压器。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    很抱歉、只是为了清楚整个工程图不是错的、而只是变压器标注?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是的、只有变压器 P/N 错误。 抱歉、我要在12V 的应用中重复使用绘图。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的快速响应。

    此致!

    标记