This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:-40度下的输出电压问题

Guru**** 2502695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374390/tps63700-output-voltage-issue-at--40-degrees

器件型号:TPS63700

工具与软件:

您好!

我使用 TPS63700从5V 输入输出-12V 电压(所示的电路见附 PDF)。

我看到器件的最小额定温度为-40度。  

目前、某些处于-40度的器件无法输出-12V 电压、仅输出0V 电压、而其他器件能够保持-12V 电压。 那些能够保持-12V 的良好状态、直到达到-42度。   

最小额定温度的容差是多少?

此稳压器是否有可用的军用标准器件?

是否有采用相同封装的替代稳压器可以直接替换?

我是否可以更改电路中的某些内容以提高其在-40°C 时的性能?   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evelyn:

    抱歉、 此部件没有军用标准部件。 最低工作温度为-40C。

    BRS、

    布莱斯