This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624MOLR 选择过程

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374730/tpsm84624-tpsm84624molr-selection-procedure

器件型号:TPSM84624
Thread 中讨论的其他器件:TPSM843620

工具与软件:

详细信息

 根据上表提到的、5V 输入可产生高达3.5V @ 1.6MHz 的电压。

我可以生成 4.75V 的输入、4.2V @ 6安培的输出吗? 此输出范围的频率范围是多少?

请分享您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    正如我昨天回复过的这篇文章中提到的: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374413/tpsm84624-tpsm84624molr-selection-procedure、 该器件将达到负 OC、因此您需要查看其他选项、例如 TPSM843620

    谢谢!
    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 结果显示为正数。   还请澄清负过流限制的详细信息。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要就此与 WEBENCH 团队同步、他们会更新模型。 我在内部向一些团队成员查看了数据表的表2、没有太多关于 VOUT 限制原因的信息、除了它是由 NOC (达到负电流限制)或稳定性(较高占空比下的斜率补偿变化)导致的。 鉴于数据表将输入电压大约为5V 时的 VOUT 限制为最大3.5V、4.2V 输出在设计完成后可能会出现问题。 因此、我强烈建议使用不像 TPSM843620那样显示此限制的器件。

    谢谢!

    Amod