This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:LM5159FDDAR

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370926/lm5169-lm5159fddar

器件型号:LM5169

工具与软件:

你(们)好  

我需要关于 LM5169P 芯片通电的帮助。 我面临的问题,当我应用 VIN 50V IC 烧毁. 我不知道为什么?

我已经将我的电路与 数据表中提供的应用电路进行了比较整个电路看起来正常、但我不知道我的电路中有什么问题。 我的设计电路如下所示。

此致

Ahsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahsan:

    我已经看过您的原理图。 我没有看到输入电容器靠近器件放置。

    强烈建议 将输入电容器放置在靠近  LM5169P 器件的位置、并在放置 CIN 电容器后检查问题是否消失。  

    即使在放置电容器后、如果您仍然发现问题、为了进行进一步调试、请将输入电压保持在大约45V、并捕获 VIN 电压、Vout、开关波形、缓慢地将电压从45V 增加到46V/47V/48V、并检查波形上是否有任何异常行为。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ahsan:

    希望这个问题能得到解决。 如果您需要任何帮助、请告诉我。

    谢谢!

    Nitya