请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040-N-Q1 工具与软件:
LM4040A41IDBZR 的工作温度范围是多少。 在 Mouser 中、其规定为-40°C 至125°C、但数据表与该信息不匹配。 另外、数据表还指明了-40至125 C 的扩展温度范围、但未指明器件型号的适用范围。 我针对同一器件找到了3种不同的数据表。 我不知道什么是什么。 请提供帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
LM4040A41IDBZR 的工作温度范围是多少。 在 Mouser 中、其规定为-40°C 至125°C、但数据表与该信息不匹配。 另外、数据表还指明了-40至125 C 的扩展温度范围、但未指明器件型号的适用范围。 我针对同一器件找到了3种不同的数据表。 我不知道什么是什么。 请提供帮助
您好!
此 器件型号 的等级为 –40°C 至85°C。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4040.pdf
谢谢。