This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164-Q1审核原理图

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375441/lm5164-q1-lm5164-q1-review-schematic

器件型号:LM5164-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们将使用 LM5164-Q1、原理图如下表所示"

有任何疑虑?

原理图:

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 劳伦斯

    如果可能、您是否要向我发送假设是降压配置的已完成的快速入门计算器? 尤其是、我想知道电气规格。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

    我们的客户条件是

    VIN = 12V

    VOUT =-12V

    Iout = 100mA

    由于输出电流为负值、因此我们无法使用计算器工具、但我们运行了 Webench、如下表所示:

    例如:

    关于原理图、如果有任何问题、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、劳伦斯

    看起来很好。 我只找到一个问题。  电感器值应该为330uH (不是100uH)、以便与 WEBENCH 结果匹配。   

    谢谢

    - EL