This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:如何设计电路

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375612/lm5148-how-to-design-circuit

器件型号:LM5148

工具与软件:

Dears

 客户设计 双相降压时、对于电路设计有一些问题

1.如何连接次级侧的 FB 引脚, 是否连接到 初级侧的 PFM / SYNC 引脚?  

2.如何为    EXTCOMP 引脚的 CCOMP RCOMP CHF 选择值。

3.为什么 双相拓扑 FB 连接 Vout、而是单相连接 VDDA。

4.如何设计 PG  二次侧的 SYNCOUT/SYNCOUT 引脚电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    1.是的,是的。 请参阅产品说明书第9.2.4设计4–双相400kHz 20A 同步降压稳压器

    2.使用快速入门计算器。 由于该工具专为单相配置而设计、因此请确保在计算器中输入等效的元件值

    输出电容器 输入2个单相输出电容  
    主要参数 输入 0.5 x 单相 降压电感  
    电流检测电阻器 输入 0.5 x 个单相 电流检测电阻值  
    负载电流 输入 2个单相负载电流

    3、我认为没有特殊的原因。 这只是一个使用外部反馈的示例。  

    4.通过100k Ω 上拉电阻器将 PG 引脚(在次级侧)连接到系统 VDD (或 MCU VDD)。  

    - EL