This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:如何使用适配器进行充电

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375888/bq51050b-how-to-charge-using-a-vadapter

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

你好。

我购买了 bq51050BEVM-764。

我使用亚马逊符合 Qi 标准的充电座为锂电池充电。

bq51050BEVM-764的设置如下。

 1.充电电流:JP6固定, 1000mA

 2、温度控制: JP3 DIS,忽略温度

 3、电池电压:3.2V.

套件上的充电 LED 亮起、但充电电流为400mA。

我想确定是拾取线圈的恒定设计问题还是充电控制问题。

用户指南"SLUUA25C–2012年10月"指出、即使来自 J1的5V 输入、

但我认为、如果向 RECT 提供4.2V 电压、可以检查充电控制。

如果你有任何建议,你可以教我.

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要检查以下几点:

    1.) 仔细检查评估板(TP7)上的电压。  我们已经看到电阻表、连接以及在 OUT (随后进入 CV 模式)时电压的类似原因增加。

    2.) 检查 ILIM 处的电压、这将代表输出电流。  在1.2V 时、器件处于电流调节状态。

    3.) OUT 电压与 RECT 电压之间的关系是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    お返事ありがとうございます。μ A

    充電電流が短い理由がわかりました。μ A

    急速充電は3.0~3.5Vです。μ A

    テストされたバッテリーは3.6Vで、挿入抵抗は0.5Ωでした。

    電流を測定するために挿入された抵抗は、電圧をさらに上昇させました。μ A

    それで、私は非常に低いバッテリーを作りました、そしてもう一度やり直してください。μ A

    電流が1Aであることが確認できました。μ A

    どうもありがとう。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新

    感谢您的答复。

    事实证明充电电流短路的原因。

    快速充电电压为3.0-3.5V。

    测试电池为3.6V、插入电阻为0.5 Ω。

    为测量电流而插入的电阻器进一步增加了电压。

    我制造的电池电量很低、然后重试。

    确认电流为1A。

    非常感谢。