This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:如何在 DRP 实现中使用 USB_ID 引脚

Guru**** 2624105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373891/hd3ss3220-how-to-use-usb_id-pin-in-drp-implementation

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

您好!

我在 设计中同时使用 HD3SS3220IRNHT 器件和 I. MX8 SOM 适用于具有 USB3.1 Gen1 (5Gbps)的 USB Type-C DRP 应用。

我想知道如何使用 I 的 USB_ID 引脚  用于 DRP 应用的 MX8 SOM 以及 HD3SS3220IRNHT。  

此外、附上了我的原理图供回顾。

谢谢!

切坦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../T177.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅第7和14页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chethan:

     对于 DRP、请查看数据表中的图8-1。  

    首先、需要一个 VBUS 开关为 USBC 端口的 Vbus 供电。

    第二步:ID 引脚用于控制 Vbus 开关。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您是否建议直接从 hd3ss3220irnht 的 ID 引脚控制 VBUS 开关(当然、ID 引脚仍被路由到主机以进行主机/设备功能决策、但在这种情况下主机不控制 VBUS 开关)、或者您是否建议将 ID 引脚路由到主机、然后使用 GPIO 主机控制 VBUS 开关? 哪个是首选选项?

    谢谢!

    切坦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chethan:

      我 建议直接从 hd3ss3220irnht 的 ID 引脚控制 VBUS 开关。  ID 引脚 不需要 路由到主机。

    但您需要选择具有低使能端的 VBUS 开关。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复、我理解您的建议、使用 ID 引脚直接驱动 VBUS 开关(在本例中、我使用的是 TPS2541ARTET、它有一个高电平有效的使能引脚、但我使用 MOSFET 反转逻辑--我认为是可以的)。

    我对这一实施有一些疑问/关切。

    1. 我的主机如何知道在向主机提供 ID 引脚信息之前、它需要是主机还是设备?(在我的案例中是 iMX8 SOM)?

    2.如果 HD3SS3220IRNHT 直接控制  TPS2541ARTET 开关、在出现过流情况时如何关闭此开关?

    谢谢!

    切坦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chethan:

      

    我的主机如何知道(在我的案例中是 iMX8 SOM)在向主机提供 ID 引脚信息之前它需要成为主机还是设备?

    对于 DRP、您确实需要将 ID 连接到主机或 SOC、当 ID 为高时、它将被配置为设备。 当 ID 为低时、它应该是主机或 DFP。

    [报价 userid="303952" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373891/hd3ss3220-how-to-use-usb_id-pin-in-drp-implementation/5250852 #5250852"]如果 HD3SS3220IRNHT 直接控制 TPS2541ARTET  开关、出现过流情况时如何关闭开关?[/QUOT]

      对于过流情况、需要使用 SOC 控制 Vbus 开关。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brain、  

    理解了您的建议、我现在已经实现了设计、您能看一下吗? 我已进行配置、以从主机以及直接从主机控制 VBUS 开关。 ID 引脚也连接到主机。  

    您能否查看我的原理图并评论其是否有效。

    谢谢!

    切坦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_OCTT177_5F00_for_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chethan:

      对我来说看起来不错、只需确保 ENZ_MUX 和 ENZ_CC 在正常模式下为低电平即可。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大脑,它给了我信心。