This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:适用于具有遥感功能的电源的解决方案建议

Guru**** 2501515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400, TPS40130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368778/tps40400-solution-recommendation-for-power-supply-with-remote-sensing

器件型号:TPS40400
主题中讨论的其他器件: TPS40130

工具与软件:

嘿、电源管理团队、

我有一位客户正在处理一个新项目、我们遇到了一个设计难题、我们希望您能够提供相关指导。

我们需要能够输出5V 电压、向几英尺外的元件提供该电压、并通过差分线路远程检测该电压。 目前、该解决方案使用分立式组件、他们希望获得具有相同功能的集成式解决方案。 它类似于以下代码: https://www.ti.com/lit/an/slyt467/slyt467.pdf?ts = 1716398205704 

输入电压为24V、电流低于1A。  

对于最好或本用例中的 TI 器件或参考设计、您是否有任何指导?

-Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您将 TPS40400控制器列为器件型号。  该解决方案是需要 PMBus 还是仅需要差分遥感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    E2E 系统首选输入器件型号、我注意到应用手册 中将 TPS40400作为遥感的示例解决方案之一。

    我不确定客户是否需要 PMBus、但我会直接在此处看到客户评论、并深入了解是否需要 PMBus 支持。

    根据 是否需要、您对此用例的最新推荐器件有何建议?

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    E2E 系统需要器件型号、以便将问题定向到 TI 内部的正确组、并标记错误的器件型号(如在寻找24V 集成转换器解决方案时使用20V PMBus 控制器)只会将问题引导至错误的组、从而减慢响应速度。

    24V 输入电压所需的最大电压是多少、这样我就能确保将这一个输入到正确的组中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您是否仍在寻求帮助以满足您的遥感解决方案需求、或者此问题是否已得到解决?

    如果问题仍未解决、24V 输入端的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter、

    很抱歉我刚从度假回来时的回复被延迟了。 客户确认不需要 PMBus、只需要遥感。 我将与客户核实24V 输入电压上的最大电压是多少、并反馈意见。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、

    客户确认最大输入电压为24V、因为它是经过调节的输入电压。  如果您对本应用的最佳 TI 解决方案有任何反馈、或者希望加入相应的团队、敬请告知。 谢谢!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我会询问团队并让您知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您是否能够共享应用程序?

    它不会碰巧是铁路公路应用的远程信号灯?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    遗憾的是、24V 输入电压和集成差分遥感的组合非常有限。  我们找到的唯一一款同时支持这两者的器件是 TPS40130、但它是一个2相控制器、这对1A 应用是一种巨大的过度利用。  他们可能最好采用带有外部遥感放大器的24V 输入1-3A 输出转换器。  只需确保该器件的净空大于5V 输出、即可支持电源和返回线路上的任何压降。

    此外、我建议将本地检测电容耦合到遥感线路中、以抵消电源路径中的任何电感、从而确保稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复彼得!

    我将把这个反馈交给客户。

    仅供参考、这适用于电机驱动器应用。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您让我知道。