This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:设置正确的设计电压和设计容量参数

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372820/bq34z100-r2-setting-correct-design-voltage-and-design-capacity-parameters

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMBQ34Z100、、 BQSTUDIO

工具与软件:

我在6S3P 配置中有一个包含18个 Enersys Cylon DT 铅酸电池(标称值为2V、每节电池为4.5Ah)的电池包(电池包标称值为12V /13.5Ah)。 我正在将 bq34z100EVM 与 bq34z100-R2固件配合使用、 我需要运行学习周期、并尝试遵循 SLUA925 (如何成功完成 bq34z100的学习周期)、但内容似乎有些过时。

我对 Design Capacity 和 Design Energy 的最佳猜测 是:
设计容量= 1节电池的容量(mAh)*并联电池的电池数= 4500mA * 3073 = 13500mA
设计能耗= 1节电池的容量* X 并联电池的数量*单节电池电压= 4500 * 3 * 2 = 27000mA = 264400cWh

我的问题是、设计电压。 SLUA925规定:"设计电压=(串联电芯数) x 平均电芯电压。 例如、具有五节串联电池的电池组可能使用"Design Voltage"= 5 x 3700mV = 18500mV"。 在本例中、Design Voltage 似乎应为12000mv (2V * 6节串联电池)、但当为 Design Voltage 输入12000mV 时、bqStudio 会拒绝该提示、提示"值超出为参数定义的最大值"。 对于此参数、bq34z100-R2 (SLUUCO5A)的 TRM 最小值为1000mv、最大值为5000mv。 12000mV 超出此范围(SLUA925中给出的18500mV 示例也是如此)。

设计电压应该使用什么值? (我的设计容量数字是否为13500mA、设计能量值是否为2700cWh?)

谢谢
RIC Mills

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (+) BQ34Z100-G1:设计能源高于寄存器上限-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    您的方程式正确。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    感谢您的答复。  很高兴知道 Design Capacity 和 Design Energy 是正确的。  我仍然有设计电压的问题: 它看起来应该是12000mV、但似乎超出了允许值的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您将需要使用电压调节并减小 BQstudio 上的所有参数、以 V/mV 作为单位、具体取决于您设置的电压调节系数。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    再次感谢您的答复。 当读取 TRM (SLUUCO5A)时、电压标度参数似乎仅适用于高于65.535V 的应用(我的电池仅为12V)。 TRM 规定:"对于最大电压高于65536mV 的多节电池应用、数据闪存中的电压标度可被设定为一个大于1..."的值。

    考虑到设计电压参数仅接受1000mV 至5000mV 之间的值、bq34z100-R2的该参数是否应为单节电池而不是整个电池包、以及 SLUA925/SLUA903 (2018年编写)中规定"设计电压=(串联电池数) x 平均电池电压"已过时的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该文档更像是一个一般的学习周期。

    所以,我理解这将会是卷积的,但如果你使用 G1 FW (0.16)它是为整个电池组,但如果你使用 R2 FW (2.02.31)它是为单个电池单元,你是建议的。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题!

    谢谢!

    Evan