This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:TI 是否有支持较低电流的无线锂电池充电器 IC

Guru**** 2507145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376992/bq51051b-does-ti-have-a-wireless-lithium-battery-charger-ic-that-supports-lower-currents

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

工具与软件:

我们目前在设计中使用 BQ51051B 和 BQ51050。  我们正在修改设计、以便使用更小的电池、现在需要一个支持最低充电电流100mA 和10mA C/10截止频率的无线锂充电 IC。  TI 是否有 IC 支持该功能?  如果未支持、TI IC 支持的最低充电电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    由于电流测量精度的原因、BQ510XB 系列器件在低电流下不能正常工作。  

    100mA 的充电电流在高于和低于该点时会有很大的变化。

    10mA 端接无法实现、需要在50mA 附近、但也会有很大的变化。

    对于低电流、我们推荐了 TIDA-00318参考设计、这是 这里的双 IC 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。