This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:Webench 仿真启动

Guru**** 2502185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347696/lm51581-webench-simulation-startup

器件型号:LM51581

您好、启动仿真时间限制为5ms。 您可以进行更新以将允许的启动仿真时间增加为 大约10ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我们能够重现这个问题。 我们将相应地进行更新。  

    同时、您能否分享您的设计链接。  

    谢谢你

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sateesh、

    请您能否与我们分享威贝克工具上 启动仿真更新的状态(对于 LM51581)限制为5ms。 我看到这个问题还没有解决。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    请知悉、我们已成功解决启动仿真时序问题。 此外、在纠正上述问题的同时、我们发现了另外一个错误、并立即解决了该问题。 此错误的解决过程要求对 WEBENCH IC 参数进行细致的验证、这些参数会考虑修复的持续时间。

    目前、我们正在对内部服务器上的修复程序进行全面验证。 在获得必要的批准后、我们打算继续进行生产。

    值得注意的是、我们的生产版本是在代码冻结期间计划的。 即将冻结的时间暂定在本月中旬、即2024年5月15日。 我们将在适当的时候提供有关确切日期的进一步更新。

    我们衷心感谢您在整个过程中的支持和耐心。

    谢谢你。

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    对于延迟、我们深表歉意。

    由于假日和基础设施问题、我们无法在内部服务器上测试我们的修复程序。  

    请允许我们有更多的时间来提交最终日期,我们的更改将在生产中出现。  

    我们再次衷心感谢您在整个过程中的支持和耐心。

    谢谢你

    此致、

    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们修复了与 LM51581相关的问题。  

    我们已计划 在2024年7月1日冻结代码、届时我们将发布我们的修复程序、这些更新将在2024年7月4日之前投入生产。

    感谢您的患者支持。

    谢谢你

    此致、
    Sateesh A G