请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SG3524 工具与软件:
我们正在计划设计采用推挽式拓扑的隔离式直流-直流转换器,规格是输入电压5V 输出3.6功率60W,您能提供任何参考设计吗 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们正在计划设计采用推挽式拓扑的隔离式直流-直流转换器,规格是输入电压5V 输出3.6功率60W,您能提供任何参考设计吗 ?
Tagore,
如需功率级设计方面的帮助、可免费下载并使用 TI Power Stage Designer。 用于隔离式电源转换器的5V 输入不像12V、24V 或48V 那么常用、但您也可以 在此处搜索 TI 参考设计库。 如果可以通过其他方式实现隔离或不需要隔离、那么 TI 在这里提供了一系列 SYN 降压模块、转换器和控制器。
此致、
Steve