This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:3.3V 输出理想二极管控制器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376904/lm7480-q1-ideal-diode-controller-for-3-3v-output

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480

工具与软件:

当 VS > 3V 时、LM7480-Q1是否可在3.3V 输出电路上使用以进行运行?   由于3.3V 输出会在电流限制情况下下降、因此从外部辅助控制源为 VS 引脚供电是否有效、或者这是否会导致电荷泵电路出现问题。  在使用外部 VS 电源时、VS > Vin (引脚 A)?  这看起来是可以做到的、因为数据表第页的右下角"具有200V 负载突降保护的理想二极管"图中显示了齐纳二极管生成的电源。  在这种特定情况下、VS < Vin。  我对进入 UVLO 的 LM7480不感兴趣。  我更希望3.3V 电源折返、二极管控制器跟随、工作方式类似于实际的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    我想您在指这一点。 当 VIN 大于60V 时、该齐纳二极管用于保持 VS 小于60V。 因为建议的工作电压为~60V。 这是使用额定电压为70V 的控制器传递200V 未抑制负载突降的特殊用例。

    我们无法真正提供外部 VS。

    此致、

    Shiven Dhir