This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:查询部件- LM4040AIM3-5.0/NOPB

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377691/lm4040-n-query-for-part---lm4040aim3-5-0-nopb

器件型号:LM4040-N

工具与软件:

团队成员、您好!

请提供器件 LM4040AIM3-5.0/NOPB 的以下详细信息。

1、推荐工作温度

2.最大结温范围

3.输出电压

4.最大和最小输入电压

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. I 温度范围的建议工作温度为-40°C 至85°C

    2.最高结温为125°C

    3.输出电压为5V

    4.没有最小或最大输入电压。 15mA 的最小和最大输入电流均为74uA。

    谢谢!

    Walter