This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:TS 保持开路时的充电器行为

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376197/bq24253-charger-behavior-if-ts-is-left-open

器件型号:BQ24253

工具与软件:

尊敬的 e2e 支持:

您能否说明在 TS 引脚断开时充电器如何反应?

TS_STAT 移至"111"、但它是否停止充电?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TSL:  

    如果 BQ24253上的 TS 引脚保持未连接状态、器件将无法充电。 请记住、BQ24253是该器件的独立版本。 客户将无法访问 TS_STAT 寄存器。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Sebastien 的创作。

    在我们的设计中、NTC 10k 集成在电池组中、但在我们的 PCBA 中我们具有 R2:10k / R3:33k 适配值、可用于调整温度阈值。  

    https://drive.google.com/file/d/19GPFUw1UZ9dUaloKsBZjY7yQt9_IlF94/view?usp=drive_link

    我们没有找到一个可在切断 NTC 导线时停止充电的值。

    谢谢