This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:对一系列连接的电芯使用单个 PCBA。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378078/bq79616-q1-using-a-single-pcba-for-a-range-of-connected-cells

器件型号:BQ79616-Q1

工具与软件:

您好!

我的问题是关于论坛上的一些其他问题。 我们尚处于设计电池监测器件的早期阶段、该器件可在汽车环境中监测多达16节电池(这使得 BQ79616-Q1成为一个显而易见的选择)。 不过、在某些情况下、每个 IC 使用的电池少于16个(可能少至6个)。

我们非常希望不必取消装配任何组件或对器件进行任何硬件更改、但图10-2中显示的示例似乎表明、移除元件是唯一的 推荐选项。

如果改为短接外部未使用的电芯分接头连接、该器件会发生什么情况? 该设置似乎不会违反任何绝对最大额定值(因为所有未使用的电芯都将与连接电芯的电压最高)。  该电路将与以下电路等效、但在10/100欧姆电阻器和 VCn 至 VCn-1电容器全部填充后、以及所有未使用的 Celln 正极端子都连接到连接的电芯正极。

此安装的结果是什么? 如果这可能会导致重大问题、TI 系列中是否还有其他 IC 可以实现这一点?