This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:反向保护二极管

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378762/bq24171-reverse-protection-diode

器件型号:BQ24171

工具与软件:

您好!

如果我们的 VBAT=7.4V 和 VADP=12V、我们是否需要反向保护二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    反向保护二极管可防止在输入端看到电池电压。 这个二极管还防止电池向 VIN 上的负载发送电流。 我建议安装二极管、但您的应用可能不需要它。

    VADP 是指您的适配器电压的正确选择。

    此致、
    埃森·加洛韦