This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:反馈电压问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379529/tps7a52-issue-in-feedback-voltage

器件型号:TPS7A52

工具与软件:

在我们的设计中、我们在1.8V 至1.5V 范围内使用了 TPS7A5201RPSR。

反馈电阻器的使用方式如下:

R1 = 12.4K

R2 = 14.3K

根据0.8V 反馈电压的计算结果、输出必须仅为1.5V。

但在本例中、我们观察到反馈电压为0.965V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享原理图?

    谢谢!

    Nick