请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25628E 主题中讨论的其他器件: BQ25628
工具与软件:
是否可以通过 PMID 引脚激活 HSFET 为负载供电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Gabriel:
请允许我澄清一下。 BQ25628E 没有 OTG 功能。 当存在有效的 VBUS 时、PMID 连接到 VBUS、但无法在仅使用电池工作时开启 HSFET。
BQ25628 (非 E 版本)具有 OTG 功能、您可以通过 I2C 启用 OTG 功能、以便为 PMID 引脚上的负载供电。 请参阅 BQ25628产品说明书第8.3.6节以了解更多详细信息。
此致、
Garrett