This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:500kW 双升压控制器建议

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379099/lm5122-dual-boost-controller-suggestion-for-500kw

器件型号:LM5122

工具与软件:

客户想要使用电流模式控制来实现以下规格的模拟控制器。  

Vin = 300V- 500V、Vout = 500V、功率级别= 500kW

您可以帮助检查任何可能支持的控制器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    对于500V 输出电压下的500kW 功率、将存在1000A 的输出电流。
    这远远超出了 LM5122等升压控制器的规格。
    我们的 SR BCC 产品系列中也没有任何适合此目的的器件。

    我建议在不使用 LM5122器件标签的情况下打开新主题、以便找到更合适的产品线。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas  

    是否有机会使用分压器感应电压和隔离式电流感应以便将电流与 LM5122配合使用? 也可接受外部栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    问题还在于输入和 SW 电压。
    LM5122的额定 VIN 为75V、SW 为105V 绝对最大值

    即使负载电流在多个相位之间分配、也无法符合器件本身的额定电压。
    此外、我们也没有任何或系列中的其他器件支持100V 以上的输入电压。

    此致、
    Niklas