This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:假冒 IC?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379007/bq76942-counterfeit-ics

器件型号:BQ76942

工具与软件:

我们在产品原型设计方面遇到一些问题、在这种情况下、BQ76942在更换电池后根本不会响应任何 I2C 消息。  

我们可能会通过违反 VC0最大电压限制来断开 IC (如果在主连接器之前插入平衡连接器、则会随机连接电池)。

不过、当我使用从 Mouser 购买的全新电池替换 BQ76942时、我注意到我要替换的电池看起来不同。

这一轮原型由中国的一家廉价的交钥匙型 PCB 制造厂/组装商组装、而他们购买的 BQ76942芯片看起来有很大不同、如下所示。

未使用的供应商(左侧)来自授权经销商(Mouser)、而安装在 PCB 上的供应商(右侧)来自便宜的交钥匙制造商。

 可疑装置(右侧)的 TI 标识中没有明显的激光线条(Mouser one、尽管在照片中很难看到)、并且标签居中程度较低。 包装的成型质量也较低。

使用 Mouser 中的寄存器替换后、我们不再出现 I2C 问题。

您是否知道这些 IC 是否是假冒产品?  I2C 问题是否可能是由低质量的假 IC 引起的? 或者、这只是批次/工厂之间的差异、而发生故障的 I2C 是由其他原因引起的吗?

感谢您提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这两个顶部标记在我们的系统中均显示为有效、但这并不意味着它们是真实的、因为它们可以从良好的样品中复制出来。  看到如此复杂的直接假冒设备的情况并不常见、但它们可以从电子废弃物中提取并回收。 激光打标系统或标识未发生任何变化、因此标识差异可疑、但也可能是与我们生产基地不同的机器、并且仍在打标公差规格范围内。 I2C 引脚可能最容易损坏、因为它们具有低电压并且电池组很高。 测试、组装或利用 IC 时的不良 ESD 做法在这里也是可能的原因。

    这是我们这边的分析、如需更多信息、我建议直接联系您的供应商并让他们回溯器件。 我们目前尚未发现任何假冒、因此可能只是 IC 上的损坏、但如果未来发生类似情况、我们将保持这些信息并不断努力。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero.