This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:使用 TPSI3050进行设计

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379093/tpsi3050-design-with-tpsi3050

器件型号:TPSI3050

工具与软件:

我们计划使用 TPSI305x-Q1 (驱动器)和 SIR5802DP-T1-RE3 (MOSFET)进行设计、此外、我们将进行双线模式设计并附带下面的原理图快照。请检查 此原理图上选择的电容器值。

MOSFET Qg = 60nC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema Preumal:

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 您的设计中已正确选择了所有电容器值。 目前、在切换当前值时、VDRV 将下降0.73V。 这可以通过将 CDIVx 电容器增加到470nF 来缓解。  

    我还想通知您、当前配置的最大开关频率为630Hz。

    此致、

    Jack Hemmersmeier