This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:模型仿真和参数计算

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376023/tps22917-model-simulation-and-parameters-calculation

器件型号:TPS22917

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否告知我 PSpice 模型是否已纠正和更新?

我尝试复制数据表中的图10-3并据此对电路进行仿真(CT=1000pF、CL=47uF、RL=1K)、但获得的结果与数据表相差甚远。

我得到的是362mA 浪涌电流而不是150mA、而上升时间为480us、而不是1.037ms。

此外、你能否告诉我、为什么图10-3中的结果与公式不一致?

根据公式6、Ct=1000pF 时、我们应该得到1.9mV/us 的压摆率、然后使用计算出的压摆率并使用公式5、浪涌电流最终应达到89.3mA (CL=47uF)。 您能否告诉我为什么会对其进行142mA 测量?

此致、

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    感谢您提出问题、我们建议使用 EVM 来测试特定负载条件下的器件功能。



    我将在本周结束时查看这一问题。

    此致、
    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    查看数据表、您似乎发现数据表中的示例图像、数据表中的计算值以及 PSpice 仿真都具有不同的运行条件、因此您在上升时间和浪涌电流方面看到的差异。  

    如果您希望使用 EVM 获得浪涌电流的精确数据、最好根据您的特定负载条件进行测试。

    此致、

    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    感谢您的回答。

    根据模型准确性、仿真的结果可能会偏离实际测量是可以理解的。

    然而、无论仿真结果如何、我假设 基于公式和公式的计算结果 与数据表中的示例结果之间存在相关性。

    我再次阅读数据表、尤其是第10.2.2节、发现图10.2和图10.3的运行条件与 CT 不同。 如果我看错了章节、您能告诉我吗?

    考虑您的详细阐述、是否不意味着我不能依赖数据表中的公式和公式来找到合适的 CT 来实现所需的浪涌电流和压摆率?

    这是否意味着我需要使用 EVM 来查找合适的 CT?

    如果认为图像10-2和10-3的操作条件与 CT 不同、则:

    如果 CT=1000pF、则 SRON=1900、并且使用第9-3-2节中的公式(1)、返回压摆率=1.9mV/us

    当压摆率= 1.9mV/us 且 CL=47uF 并且使用公式(5)时、浪涌电流应该为89.3mA。

    那么、我的问题是、为什么图像10-3中测量的浪涌电流(142mA)几乎比计算值(89.3mA)大60%?

    此致、

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    数据表中给出的所有数字和公式都是正确的、可用于找到所需的正确转换率、浪涌电流和 CT。

    您在图上计算得出的89.3 mA 之间存在差异的主要原因是没有给出图的 CL 和运行条件、它可能与您在计算中使用的47uF (产生了60%的差异)有所不同。

    不过、我注意到 PSpice 模型存在一些误差、并且我已向团队报告了这些误差、建议根据数据表计算结果确定原理图的基础。

    如果您希望进一步验证您的实现、可以使用 EVM 来准确测试您的运行条件。

    此致、
    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    感谢您的详细阐述。

    因此、如果数据表中提到每个图的工作条件和 CL 不相同、将会更清楚地帮助您理解这一点。

    话虽如此、我已获得一个 TPS22917 EVM 并使用不同的 CL 执行了一些测量、请查看以下结果:

    除了 CL 之外、每个测试的工作条件都是相同的:

    CT=1000pF (根据 TPS22917 EVM 用户指南 ) Vin= 3.6V 且 RL= 1K

    CL=47 μ F

    CL=22 μ F

    CL=15uF

    您可以在这里找到夏天:

    测量结果
    先前状态向量
    CL (uF) CT (pF) I_RUSH (mA) TR (us) I_RUSH (mA) TR (us) 浪涌电流差
    47. 1000 163. 1040. 89.3. 1600 182.53%
    22. 1000 79 975. 41.8 1600 189.00%
    15. 1000 67 965. 28.5. 1600 235.09%

    如上所示、47uF 负载的测量结果几乎与 数据表中图10-3所示的测量结果一致。

    如果您能 告诉我为何每个负载的测量浪涌电流高于计算值且上升时间更短、我会很感激?

    此致、

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    我将核实您的结果、并在本周晚些时候给您提供答案。

    谢谢!
    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    查看我们的 EVM、我们会注意到负载条件可能会引起较大的差异、比如您找到的差异。 例如、在我们的 EVM 上、内置 CT 是1340 pF。 如果可能、您能否在 CT 引脚上展开焊接并测量电容器以验证其电容?

    您可以看到、考虑到这些差异的另一个因素是在数据表测量结果中 RL 为10欧姆、与测试中使用的 RL 为1k 相比、压摆率和上升时间为10欧姆。 考虑到这2个差异、上升时间应在计算值的20%范围内。

    如果您需要确定原理图的值以考虑数据表中给出的典型值的额外+/-20%差异、并确保使用 EVM 检查所有内容以验证结果。 由于压摆率仅占斜升的最快部分、因此在进行计算时应确保使用上升时间而不是压摆率。


    此致、
    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    感谢您的回答。

    我在 EVM 上测量了1380pF 的 CT。

    考虑到您在上述答案  中介绍的内容、如果在数据表中引入用于考虑 RL 变化来计算 CT 的新公式、将会有所帮助。

    感谢您的帮助。

    此致、

    Amir   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    感谢您帮助我们解决问题、您的测试确实帮助我们确定了问题所在。

    我们将确保在数据表的下一修订版中包含 RL 的变化、以便更加明确地查找 CT。

    此致、
    Nicholas