This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:LED 显示屏(相邻 LED 变暗/泄漏)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380063/bq40z50-r2-led-displays-dim-leaks-into-adjacent-leds

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

我想知道是否有 TI 提供的文档可以帮助用户选择用于引脚 LEDCNTLx 上的仪表显示的 LED?

最明显的需求是紧密匹配每个 LED 的 Vf、并在 bq 可以支持的输出电流范围内工作。  

但是、我有一款将 LED 置于柔性电缆上的产品、其中特定的 SOC 级别会导致其他 LED 变暗。

在本例中、LED1和 LED2是正确的、但绿色较暗的 LED3和 LED5会完全跳过 LED4、而这3个 LED 都应保持熄灭。

有没有方法可以避免这种情况、或者有没有常见的做法会错过以防止意外驱动 LED。 确认 LED 在0.1V 内匹配。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为补充此信息、我们使用了全部5个 LED。 这种现象在特定的 SOC 阈值下更为常见。 在本例中、这是当电池电量约为36%时的情况。  

    40%时、LED3不再昏暗、但 LED5仍然昏暗。  

    这是 bq40z50 R1 v1.06  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于使用导电油墨的条带的阻抗。 最终、缩短引线的长度并从而降低阻抗、更好地匹配 LED、从而防止其他 LED 打开。