请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 工具与软件:
尊敬的团队:
客户在 TPS6521901上没有输出问题。 客户认为主要原因是 SMT 失败、如下图所示。
下面是故障器件的 X 射线焊接图像。 如下所示、电源板上有许多空隙。 返工后、器件运行良好。
-这是 无输出问题的原因吗?
-如果是, 至少应该有多少焊接?

在数据表中、有如下注释。
- 74%印刷焊料覆盖范围(按封装下方面积)
- 我是否应该建议在电源板上焊接最小74%的焊料而不出现空隙?

如果您具有包含 TPS65219器件的流时间、温度等内容的 SMT 指南、请分享这些文档。
如果没有 TPS65219的指南行、即使是对于通用 QFN 器件、也请共享 SMT 指南的文档。
谢谢你。
谢谢你。