This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:外部有源米勒钳位电路工作不正常

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380801/ucc21222-q1-external-active-miller-clamping-circuit-is-not-working-properly

器件型号:UCC21222-Q1

工具与软件:

大家好、 我有一个关于 UCC21222-Q1的有源米勒钳位电路的问题。 我正在设计一个50kW 升压转换器、并对高侧(HS) MOSFET 应用有源米勒钳位电路、如下所示:

我发现钳位电路可以工作、但 电压干扰仍然很高( 20kW 时为6.9V):

我想由于导通延迟问题、即使 Q21闭合、VGS 电压(也是 Q21的 VEC 电压)也无法立即放电。

您对此问题有何看法? 是否有办法帮助 VGS 更快地放电? 或者是否有其他更有效的钳位电路?  

谢谢!

此致、

Nhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nhan:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    首先想到的是确保米勒钳位形成的环路尽可能紧密。 如果该环路电感未能足够小、电感会使阻抗增加到较高的频率。

    另一个重要因素是米勒钳位的 Rdson 以及它在某些条件下的变化程度。 确保米勒钳位能够在不饱和的情况下灌入足够的电流。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Hiroki